LOVATO Electric installa una camera anecoica
presso il suo laboratorio di ricerca e sviluppo
LOVATO Electric annuncia con orgoglio l’installazione presso il LOVATO Lab di Bergamo (Italia) di una moderna camera anecoica per la verifica delle emissioni e delle immunità radiate dei propri dispositivi di tipo elettronico.
Questa moderna struttura offre a LOVATO Electric numerosi vantaggi, fra cui una maggior velocità nello sviluppo dei nuovi prodotti ed un rafforzamento del proprio know-how nella progettazione di dispositivi elettronici. L’indipendenza da laboratori esterni, evitando tempi di attesa spesso lunghi, permetterà la validazione e la certificazione dei prodotti in tempi molto veloci.
La camera anecoica è progettata per schermare gli oggetti in prova dall’ambiente elettromagnetico esterno. Con una struttura composta da pannelli d’acciaio, piastrelle di ferriti e piramidi, la camera impedisce alle onde elettromagnetiche di entrare ed al campo elettromagnetico interno generato di fuoriuscire.
Le prove che possono essere eseguite all’interno della camera anecoica sono le immunità e le emissioni radiate. Utilizzando un generatore, un amplificatore ed un’antenna, si genera un campo elettromagnetico per verificare che i prodotti non siano perturbati dai disturbi elettromagnetici. Con un ricevitore ed un’antenna, si misura il campo elettromagnetico generato dal campione in prova per assicurarsi che non causi interferenze ad altri oggetti circostanti.
La camera anecoica di LOVATO Electric ha dimensioni esterne di 9 x 5,4 x 6 metri (lunghezza x larghezza x altezza) e permette di poter eseguire prove con distanza di riferimento pari a 3 metri.
Sono inoltre state realizzate due camere aggiuntive: una control room e un amplifier room per garantire un ambiente ottimale durante le prove.
![IMG_3787 (1)](https://www.lovatoelectric.com/wp-content/uploads/2023/11/IMG_3787-1.jpg)
LOVATO Electric ha fatto un investimento mirato a coprire un range di frequenze molto ampio. Gli strumenti acquisiti possono raggiungere frequenze fino a 6GHz, mentre la camera anecoica offre una schermatura fino a 20GHz. LOVATO Electric è ora all’avanguardia nel controllo delle emissioni e immunità radiate.
Questo nuovo asset strategico conferma ancora una volta l’impegno di LOVATO Electric nello sviluppo di prodotti di alta qualità e dall’alto contenuto tecnologico.