Sostenibilidad
LOVATO Electric se compromete a mantener estándares sociales, ambientales y de gestión de alto nivel. Las políticas y las acciones implementadas se dirigen a alcanzar los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” suscritos en la agenda 2030 de las Naciones Unidas.
La implementación de políticas orientadas a la sostenibilidad se extiende a cada persona, promoviendo la difusión de actitudes virtuosas y responsables en el seno de la Compañía y en el territorio.
La consecución de estos principios, generación tras generación, ha permitido que la Empresa sea reconocida por su atención al MEDIO AMBIENTE, las PERSONAS y la GESTIÓN.
El medio ambiente
Para proteger y salvaguardar el medio ambiente, LOVATO Electric adopta soluciones, tecnologías y equipos ecológicamente eficientes y de vanguardia como los siguientes:
Instalación fotovoltaica: 1.390 paneles solares en las cubiertas de la planta de producción de Gorle. Se producen 400.000 kWh al año que equivalen al 15% de las necesidades actuales de energía eléctrica de la empresa, lo que evita emitir a la atmósfera 150.000 kg de CO2 al año.
Prensas para moldear componentes plásticos de alta eficiencia con funcionamiento híbrido o eléctrico para un menor impacto ambiental.
Reciclaje interno de los residuos de la fundición a presión. Los residuos se reutilizan parcialmente en nuevas fusiones.
Recogida selectiva: la cultura de la protección del medio ambiente está ampliamente implantada entre los empleados mediante una recogida selectiva y el ahorro de energía.

Las personas y la sociedad

LOVATO Electric persigue los principios de respeto de las personas, valorización del capital humano y desarrollo del talento. El bienestar corporativo es un tema central. Entre las medidas a favor de los empleados y la sociedad cabe destacar:
Plazas reservadas en guarderías municipales (a 500 metros de la Empresa) para los hijos de los empleados.
LOVATO Rest: cocina y comedor de empresa con 190 plazas de asiento y la posibilidad de llevarse la comida por la tarde.
LOVATO Gym: gimnasio para entrenamiento personal o para asistir a cursos de yoga, pilates y defensa personal que ofrece la Empresa.
LOVATO Cafè: zona de descanso con TV, futbolín, juegos de mesa, revistas y libros.
Numerosos eventos destinados a incorporar y difundir el bienestar deportivo: excursiones a la montaña, jornadas en la nieve, salidas en bicicleta, senderismo y entrenamiento de carrera en grupo.
Gestion

LOVATO Electric se compromete a llevar a cabo todas sus actividades de acuerdo con los principios éticos y de legalidad, actuando con pleno respeto del sector y persiguiendo altos estándares de calidad para mejorar la satisfacción de las partes implicadas. Por esta razón, valoriza y difunde en la Empresa los siguientes principios:
LOVATO Electric documenta los compromisos contraídos en cuestión de Calidad, Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Salud y Seguridad a través de su Política Corporativa.
DOWNLOAD THE CERTIFICATES: